如图,我把它做成固定电压的线性稳压器。
Cin为10uF钽电容,Co未连接,R1=100R(5%),R2=330R(5%),控制端接地,
测试时,输入-12V,输出为-5.22V直流左右,很正常,纹波很小。
但我在R1上并联一个4.7uF的陶瓷电容(1206 TDK),输出变成了10KHz,-12V~0V之间一个类似开关的波形,但平均值也在-5.3左右。
波形忘记拍照了,大概如下:
将此电容换为4.7uF/50V的电解电容或者陶瓷电容,还是如此的开关波形,但频率不同。
将此电容拆掉,电路又回到正常,低纹波的直流。
这里加电容不应该可以增加抑制纹波吗?为什么LM2991不可以呢?