我的要求是输入12V
输出3.3V 1A
用LDO或者DCDC都可以
请帮推荐TI合适的产品
另请帮解释一下LDO和DCDC各自的优缺点!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的要求是输入12V
输出3.3V 1A
用LDO或者DCDC都可以
请帮推荐TI合适的产品
另请帮解释一下LDO和DCDC各自的优缺点!
LDO和DC/DC各自的优缺点:
LDO优点输出噪声小,电路简单,成本低,静态电流小。缺点:效率低,只能降压。
DC/DC优点可以升压,效率高,功率可以做大。缺点:成本相对高,开关噪声大,相对复杂。
您好,希望您使用webench帮助您完成设计,使用方便。
您可以看一下TPS62152,谢谢。
注:此时使用LDO效率会比较低,只有27.5%。
有些明白了,谢谢!
在请教一下LDO的前端地即输入地和后端地要隔离吗?
布PCB的时候有什么要注意的?
还有TPS62152的地。
您好,我的理解是LDO本身就是非隔离的,输入地输出地不需要隔离。
TPS62152有AGND和PGND可以单点连接,具体布板可以参考slvu437a(在ti网站上搜索即可)
谢谢,欢迎补充指正。
谢谢你的回答,我们上午讨论了一下,现在有如下问题:
我们现在选择的是LM1086,因为主芯片用的电流很小,没有选择开关电源。
现在的问题是,我们供电电源选择的是开关电源,12V、 20A供电,下挂我们的产品有20个、主芯片选择的是MSP430F5310。
我同事认为外接的电源的干扰太多,不能直接经过LM1086直接进入产品。需要隔离开来。
请经验丰富的你们帮我解答一下,谢谢!
如果是又考虑低噪声,又考虑效率,可以使用DC/DC把12V变为5V,然后再经过一个LDO转3.3V,欢迎补充指正。
我现现在地主要问题 是外部12V电源可不可以直接通过LDO接入芯片,而不用隔离地。
另供电电源的线长约上百米会不会有影响?
如果不可以主要是哪些原因导致。
12V如果不是跟一些高压大噪声的电源共地就应该不需要隔离。
供电电源线长上百米会有压降和损耗,其他什么影响我也没有经验。
其他人可以多给些补充和建议,谢谢。
您好,如果是吸收的一些高频噪声,应该是没问题的,DC/DC可以滤掉一些,当然也会产生一些,可以选个PSRR大的LDO,滤掉噪声信号,谢谢。
欢迎大家补充指正。