Part Number: LM3488
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, , LM25118
Hi:
您好,我目前有个问题需要麻烦FAE支持解决;
硬件需求是24V输入,输出5-32V的软件可调电源,误差在1%以内,输出电流3A,我在网站上找了buck-boost电源芯片,基本都无法满足,我现在的方案是使用LMR14030进行24-5V,再使用通过LM3488进行升压,可调则使用MAX5400可编程电阻进行软件编辑输出电源。
这里面有几个问题:
1.我选择10uH的电感是否通用;
2.COMP补偿电路,是否满足全过程,在输出电压降低过程,其电流增大,会不会存在损坏风险,比如极限输出5V时候?
3.精度我现在还没有使用可编程电阻,发现误差有点多,比如我现在配置输出48V,输出47.8-47.3V,最大误差在1.5%左右,能否优化?附件为现在的电路;
4.请问您是否有更优化的方案推荐,比如SPI/IIC可编程的电源芯片推荐呢?直接24V输入,软件编程控制输出5-32V,且输出电流可满足,或其他软件可编程进行调节的芯片或其他更优方案推荐?