利用TPS40210DGQ芯片和CSD18534KCS MOS场效应管为核心器件,设计一个升压型直流开关稳压电源,额定输入直流电压为UINrv=6V时,额定输出直流电压为UOrv=9V,输出电流最大值为IOmaxrv=2A。
哪位大神能帮我设计一下电路图,实在是弄不出来啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
利用TPS40210DGQ芯片和CSD18534KCS MOS场效应管为核心器件,设计一个升压型直流开关稳压电源,额定输入直流电压为UINrv=6V时,额定输出直流电压为UOrv=9V,输出电流最大值为IOmaxrv=2A。
哪位大神能帮我设计一下电路图,实在是弄不出来啊
您好,使用webench软件就可以得到电路原理图啊,只不过没有CSD18534,您可以参考其他mos的方案,谢谢。
加入负载之后输出电压等于输入电压,没有升压效果,怎么才能增加带负载能力?
您好,有没有看过下管驱动是什么样子的,按照原理输出电压低,下管驱动应该比较大,但是您的问题应该是下管没有驱动了,希望您详细描述下您的现象。
junxin huang 说:加入负载之后输出电压等于输入电压,没有升压效果,怎么才能增加带负载能力?
我不知道下管驱动是什么,就是基于tps40210的升压电源,用webench仿真的电路,空载电压可以达到额定值,输出端加入负载后,电压下降到输入电压
你好,应该是我的表述有问题,就是开关管的驱动波形, (或者看SW点电压是否是恒定的)不过根据你描述,应该是没有驱动了,然后再看为什么没有驱动,是采样电压出了问题(这个不太可能,因为你空载是好的),还是说是过流保护了(电流采样电阻是不是有问题),还是哪里虚焊了(现在空载说不定也不行了)。谢谢。
驱动确实是没有,comp的波形近似三角波也不对,电流采样端isns电压几乎为零,能帮忙分析一下大概是哪里错了吗~~
开关管没有驱动,电流采样电压肯定为0,comp脚电压应该为一恒定电平,你输入电压多少?
junxin huang 说:驱动确实是没有,comp的波形近似三角波也不对,电流采样端isns电压几乎为零,能帮忙分析一下大概是哪里错了吗~~
首先,输出电压恒定,电压误差放大器的基准恒定,comp电平不会是三角波,comp端为三角波,开关管不应该没有驱动。你把开关管驱动电阻焊掉,看芯片有没有输出驱动波形,谢谢。
您好,打扰您一下,我是初学者CCS3.3,我刚刚写了一个发送和接收的ecan程序(分别,见附件), A DSP发送,B DSP 接收。
然后我是把发送的烧写进了A板。问题:在烧写的过程中,出现了一个警告:对于.const那一行,no matching,
B板用仿真器进行观察寄存器里的值(没有烧,但Flash里已经有了以前固化的程序,具体是什么我清楚),然后load program到板子里,开始run,在接收邮箱前设置的有断点,然后我就分别把高、低16位装入观察窗口,发现里面已经有值了,这也太奇怪了吧,can的双绞线还没有连接怎么会有值呢,而且一断开,再一连接,值还是那个值。
太奇怪了,由于是初学者,不知道哪里出了问题,所以想请教您一下,耽误您的宝贵时间了。我怀疑是我的程序有问题,但就是不知道问题出在哪里?
请教您一下,帮忙看看,谢谢,不胜感激!
祝您,工作顺利!
我的联系方式:QQ邮箱,1083176055@qq.com
您好,您可以去MCU C2000版块发个帖子问问,我也帮您问问我同事,谢谢。