Other Parts Discussed in Thread: TPS40192
根据TPS40192的资料中的应用实例和步骤:MOSFET Switch Selection(Q1,Q2)中的描述(如下图示):
有以下问题不是很明白:
1.总的MOSFETS损耗是1W,是根据什么设计的此参数。
2.按照VIN=12V,PG1SW=0.6W,IOUT=10A,VDD=12V,VT=2V,RDRV=2.5Ω,fSW=600kHz求得的QGD1好像是33.3nC,但是文中描述是8.5nC
希望知道的网友帮忙答疑以下,谢谢!