各位专家,小弟半路出家, 现在要设计一个电源。 请问:在DC-DC部分,如果采用全桥,那么控制芯片可不可以用UC3879 或UC3895呢? 哪个更加好些呀? 我的DC--DC电路最终输出是150---300V左右,工作电流不到1A,峰值电流低于2A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好, 输入电压是在300V左右, 其实功率并不大, 应该在1KW以内, 有人建议我不需要移相拓补,直接硬关断就可以.... 不知您怎么看? 如果硬关断的话什么芯片比较适合呢?Jason Wang2 说:你是想用移相全桥拓扑吗?这两颗都是移相全桥控制器,你的输入电压是多少?
您好 , 输入电压在300V左右, 功率并不大, 有人建议我可以用硬开关... 所以我在考虑究竟要不要移相谐振.... 不知您怎么觉得? 如果用硬开关的话什么芯片合适呢? 3825吗?Jason Wang2 说:你是想用移相全桥拓扑吗?这两颗都是移相全桥控制器,你的输入电压是多少?
其实这个事情主要是由你的应用需求决定的,简单点讲PSFB的效率会更好一些,但是实现和调试起来会复杂一些,看到你写的半路出家,还是建议你先用硬开关吧。这样子你的项目可能可以进行的更顺利一点。
嗯嗯, 谢谢老师! 我打算用UC3825作为主控制芯片了。 但是我看到这块芯片既可以进行电压型,又可以电流型。 我看了咱们公司给的典型接法, 但是还是有点不理解电流型控制部分的原理。 “当7脚接电路中电流取样电阻可以实现电流控制”, 但是7脚的具体接法还是没很明白... 而且我也看到有一些文献用的是电压型的, 请问这个究竟要怎么考虑呢?Jason Wang2 说:其实这个事情主要是由你的应用需求决定的,简单点讲PSFB的效率会更好一些,但是实现和调试起来会复杂一些,看到你写的半路出家,还是建议你先用硬开关吧。这样子你的项目可能可以进行的更顺利一点。
一般来讲,电流模式控制有两个反馈环,一个响应速度慢的外环是电压环,一个快速响应的内环是电流环。
多谢老师! 那如果我用贵公司的UC3825的话, 电流环的补偿处采用典型接法应该可以吧? 典型接法是在6和7脚之间采用的补偿吧...Jason Wang2 说:一般来讲,电流模式控制有两个反馈环,一个响应速度慢的外环是电压环,一个快速响应的内环是电流环。
不用客气。没有特殊要求的话,还是建议先选择电压控制模式吧,按照典型接法接是比较稳妥的做法。
这里的电流环是峰值电流控制,一般占空比大于50%会出现次谐波震荡,因此6.7脚之间是谐波补偿环节。
jiyu Liu 说:一般来讲,电流模式控制有两个反馈环,一个响应速度慢的外环是电压环,一个快速响应的内环是电流环。
[/quote]
电流控制相对电压控制的优点,
1、变换器模型改变,降阶,便于设计补偿参数,动态响应快。
2、电流控制有前馈特性,动态响应快。
3、有限流功能。
jiyu Liu 说:其实这个事情主要是由你的应用需求决定的,简单点讲PSFB的效率会更好一些,但是实现和调试起来会复杂一些,看到你写的半路出家,还是建议你先用硬开���吧。这样子你的项目可能可以进行的更顺利一点。
[/quote]
当然你的负载还是比较轻的,因此本身软开关就比较难以实现。我认为ZVS的好处不只有提升效率这么简单,硬开关会造成电压尖峰,希望你设计时考虑开关管的余量。