This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】TPS92411MOSFET转换器及其在LED照明中的应用

Other Parts Discussed in Thread: TPS92411, LM3447, TPS92075, LM3445

所谓的AC-LED技术,一直是首尔半导体和英国LynkLabs公司等销售照明引擎的公司的研究重点,因为照明引擎需要结合LEDAC驱动技术,但固态照明产品开发商以集成电路的形式直接接触这项技术。德州仪器将其业务扩大到LED驱动领域,推出了TPS92411MOSFET转换器,旨在简化以AC为基础的照明引擎设计。

德州公司的方法和这个行业的众多公司所使用的方法一样,AC输入线每半个周期电压将升高,细分LED堆堑,使更多的LED接通电源。这条线路是首个全波整流线路,意味着LED120Hz条件下进行转换。

  德州仪器的方法差别不大却意义非凡。在会议上提出的其他实现途径是将多个分接头有策略性地置于一系列LED堆栈里。由于交流线路输入上升,供给电压从堆栈里一个较高的分接头输出,因此更多的LED灯将被点亮。然而,德州仪器公司使用活动开关,使堆栈里LED的每一个部分实现电隔离。TPS92411本质上是相对于地面浮动的开关。根据附近的图解图显示,设计中应用的多个开关使用相对简单的分离元器件。

TI TPS92411 的浮动开关架构能够应对这些挑战,无需用于电源传输的各种电感组件,不仅可节省成本与空间,而且还可简化设计。

TPS92411 归属 TI LED 驱动器产品系列,该系列包括 TPS92075、LM3447 以及 LM3445 等。

TPS92411 的主要特性与优势:

·支持 350mA 电流容量的 100V、2 欧姆浮动 MOSFET 开关;

·LED 驱动器性能堪比传统反向、降压及升压转换器:

o功率因数超过 0.95;

o总谐波失真不足 15%;

o与“分接线性”驱动器相比,低 LED 电流纹波可实现高效率的 LED 使用。

·低频率压摆率控制开关功能可产生极少的 EMI 噪声;

·与使用传统转换器的设计方案不同,极低成本的浮动开关架构无需电感组件;

·与 TRIAC 及反相位墙式调光器协同工作良好;

·支持高达 70W 的照明设计。    

公司还发布了开发板,方便固态照明产品开发商们立即体验这项技术。TPS92411照明引擎评估模块售价75美元,德州仪器网店均有销售。