Other Parts Discussed in Thread: TPS61160
TPS61160/1 具备 40V 的集成型开关 FET,是一种可驱动多达 10 个串联 LED 的升压转换器。该升压转换器允许采用普通照明领域的高亮度 LED,固定运行频率为 1.2MHz,开关流限为 0.7A。
如下列典型的应用原理图所示,采用外部检测电阻器 RSET可设置默认的白光 LED (WLED)电流。可将反馈电压稳定在 200mV。LED 的电流能够通过单线数字接口 ( EasyScale. 协议)由 CTRL 引脚控制。此外,还可以在 CTRL 引脚上施加 PWM 信号,以便由占空比来确典型的应用原理图定反馈参考电压。无论是数字还是 PWM 模式,TPS61160/1 都不会在猝发状态下提供 LED 电流,因而也就不会在输出电容上产生音频噪声。在开路 LED 保护情况下,TPS61160/1 具备的集成型电路系统可以防止输出超过最大绝对额定值。