Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS54140, TPS54821, LM2596
第一个需求
input :+24VDC
output:12VDC/0.5A
目前希望用LDO
麻烦推荐下TI的相关型号
第二个需求
input:12 VDC
output: 7.2V/5.5A.
恒流
以上感谢帮忙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
input :+24VDC,output:12VDC/0.5A 用LDO的话,效率只有50%,损耗却有6W,就算不考虑效率的话,6W的发热量也不容小视。建议你先用一颗DC/DC的buck转换器,将电压降到13V左右,再用LDO做13V转12V。
谢谢,第一个需求看来直接用LDO确实不行,还是DC to DC吧
第二个需求是给激光器用的,要求恒流且波纹要小,Max推荐的tps54620,6A有点小,8-10A最好,再麻烦下你们看下第二个需求
感谢
你这两个需求是在一个板子上的,还是两个板子上的?如果是一个的话 可以画一下电源树,找到更合理的安排。
是两个板子
第一个需求要求不高,用LM2596做吧
第二个需求我现在再看TPS54821