Other Parts Discussed in Thread: TL4242
TL4242中PWM信号和输出电流的关系?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通常LED调光控制通常采用PWM信号控制,而事实上PWM控制的是LED灯的供电电压,也就是说PWM Duty On的时候有输出电压,PWM Duty Off的时候无输出电压,但是在人的视觉上是分辨不出这个ON和Off的时间的,所表现出来的就是LED亮度的差异变化。所以如果Duty 100% 意味着满电流Vref/Rref输出, Duty 0%就意味着无电流输出,从LED亮度表现上可以认为是Io=Vref/Rref *Duty ,而事实上却如上所说。
TL4242datasheet 未明确写明调光控制原理,但是通常情况都是按照上述方式调光,您可以验证。