关于TL431配合光耦作反馈的使用, 有几个问题想请教一下老师们:
1.我在计算各个电阻的时候, 计算R5和数字电阻的阻值时, 是要让数字电阻分压为2.5V么(TL431极限电压)? 然后根据输出电压分压计算??
2.我的输出电压变化范围很大, 是从58V到320V之间的变化。 所以。。。 给TL431供电的反馈端是不是要用稳压呀? 主要我是觉得, 当电压变化时,TL431上是2.5V, 那么加在R3上的电压一变化,电流就变化了呀,这样反馈过去的电压就变了呀。。。。
3.计算光耦三极管端参数(R1,R2)时, 按照论坛上大大们说的: 取光耦二极管端电流为1.5mA? 然后计算出原端电流,按照这一电流计算R1和R2,对,吗?