Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
请教TI工程师一个问题。
我现在在做电量计的Learning Cycle,当前电池充电电流已小于设定的Taper Current,电池电量显示100%,电池充电截止,但是电量计的状态寄存器FC不置位,请问FC置位的条件是?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
请教TI工程师一个问题。
我现在在做电量计的Learning Cycle,当前电池充电电流已小于设定的Taper Current,电池电量显示100%,电池充电截止,但是电量计的状态寄存器FC不置位,请问FC置位的条件是?
FC置位的条件是:
(1)电池处于充电状态,判断依据是电流大于chg current threshold。尤其注意Quit Current配置要小于chg current threshold。
(2)电流小于Taper Current
(3)电压Voltage( ) > Charging Voltage – Taper Voltage
(4)以上(2)(3)条件持续超过2个Current Taper Window时间,通常80秒
你用的是哪一个型号的电量计?
您好!我用的电量计是BQ27520-G4。
还有几个问题需要请教一下:
1)电量计的参数很多,请问TI有没有对相关参数的详细介绍文档?我对电量计进行配置与校准是按照“bq Evaluation software”中bqEASY向导进行配置的,校准后我们做了CHEM-ID,TI工程师帮我们计算了CHEM-ID,但是做完cycle后发现电量计检测到的电量存在突变现象,具体描述如下:
a、未接入充电器,记录电池的电量,然后关机再开机再次读取电池的电量,此时发现关机前与关机后的电池电量变化较大,例如:关机前是70%,关机开机后读取到的电池电量是58%或80%,每次数据都不一样或增或减。
b、电池充满电以后,保持充电器在位一段时间,然后移除适配器,电池电量由100%瞬间跳变到95%,我们的设计是有外部适配器供电,系统由适配器供电。
请问针对以上现象,如何解决电池电量跳变的问题?
2)我在对电量计做Learning Cycle时,我用的软件是TI官方下载的“bq Evaluation software”,按照cycle的步骤一步步做下去,我发现有时电量计的状态信息Cycle Count 与Update Status没有更新,请问是什么原因?
3)bq Evaluation software软件如何生成BQFS与DFFS配置文件?
4)bq Evaluation software弹出“Could not find subclass and offset for gas gauging state.cell0 chg dod at Eoc”是哪里的问题?
1)参数可以参考TRM,http://www.ti.com/product/BQ27520-G4/里找下技术文档
BQ27520-G4是带平滑算法的,即使参数不准一般也不容易发生跳变,所以请检查一下是否是驱动读取的问题(比如是否每次都重新配置或者发送复位命令)
2)一般如果不是参数问题,学习失败的原因有以下几种:A CHEM-ID 不对,选择CHEM-ID不能只在Dataflash里修改ID号码 B.静置的时间不够长或者充放电过程不连续 C.充电过程中的积分容量没有达到90%的设计容量以上。同时请检查一下是否插入设置没有设好,系统端电量计需要给检测插入的管脚一个电平或者发送插入命令后才会运行算法
3)不能,请使用Gauge studio或者bqConfig,Gauge studio能够生成BQFS和DFFD,另一个方式是用senc文件直接生成
4)