This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TL494可以用来作BOOST电源(两相单电源架构)的控制芯片吗?
亲;可以的。作为带多个误差放大器及基准的PWM IC,几乎能配置成任何拓扑,BOOST也不在外。
亲;但是,不建议这么做。主要是外围比较复杂,需要另配驱动器。
请问:输入电压12V-24V,输出电压32V.不做隔离,输出功率100W。用那种芯片呢?
亲;UCC38084比较适合,建议参考一下。
学习中,同求解答
UCC38084与TPS40090PW差别是前者是二相,后者是四相?
亲;你的功率不是很大;两相即可。
请问有UCC38084的应用电路(两相单电源,BOOST结构的)?
亲;数据表里有范例,建议参考。
Hi
可以参照: http://www.ti.com.cn/cn/lit/df/slur458/slur458.pdf
输入电压如果比较低,需要做些修改,例如电感规格(选择更大饱和电流的电感),MOS(更大电流),以及补偿等等
谢谢!先做ES样机后续请继续支持。