由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM25149-Q1: 采用电感内部DCR进行电流采集

Part Number: LM25149-Q1

您好:

在应用中使用LM25149-Q1器件。

输入电压:6.5-18V

输出电压:3.3V

输出电流:10-15A

使用电感内部DCR进行电流检测的模式。

计算公式中的“S”这个参数的数值是多少?指的是什么参数?

谢谢!!