Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TPS56221, TPS56121
5v DC输入给tps56221输出1v 给tms320c6678 核电压供电时,会反过来对5v产生很大的纹波(高达3v),求助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TPS56221, TPS56121
5v DC输入给tps56221输出1v 给tms320c6678 核电压供电时,会反过来对5v产生很大的纹波(高达3v),求助。
楼主,你内核需要多大电流?你先单独测试一下TPS56121,单独带负载,做一下动态响应,看一下电源工作情况。另外,看一下你的输入,直流源供电的话看看有没有限流。TPS56121的最小工作电压需要达到4.5V,你输入纹波高达3V,那么在低压的时候你TPS56121可能会关断的。看一下测试条件,再测试一下。
谢谢你的解答。内核需要供给TMS320C6678的电压,单独接负载也是这样的,直流供电没有问题。现在我什么方法都试过了,有些怀疑是电源芯片的问题。我也换过了芯片。http://www.ti.com/lit/df/snvr131/snvr131.pdf 这个是设计的原理图,我是按照这个来设计的。
你好,鉴于tps56121 是宽输入的,我把电压加到10v 的话结果是一样的:输入的纹波都会变大,我的原理图是http://www.ti.com/lit/df/snvr131/snvr131.pdf ,而且不止我一个人遇到这个问题,TI 公司在这方面没有遇到这个问题吗?我是严格按照原理图还焊接的。或者,有没有可能的解决方案?George Luo1 说:楼主,你内核需要多大电流?你先单独测试一下TPS56121,单独带负载,做一下动态响应,看一下电源工作情况。另外,看一下你的输入,直流源供电的话看看有没有限流。TPS56121的最小工作电压需要达到4.5V,你输��纹波高达3V,那么在低压的时候你TPS56121可能会关断的。看一下测试条件,再测试一下。
谢谢
你好,能不能把你的测试波形上传一下,把SW,VDD,COMP引脚的电压波形上传一下,另外,元件布局时,要小心,FB, COMP, VDD尽量避免干扰,如果可以,请把PCB图也上传一下吧。
Hi
在layout上,输入电容要尽量靠近芯片的Vin, 其中1uF,22uF的电容都要选择低ESR的陶瓷电容,如有必要进一步增加输入电容。