Other Parts Discussed in Thread: LM22678, LM2678
请问,LM22678有输出短路保护功能吗?如果没有,请推荐几款与LM22678功率大的且有短路保护功能的芯片,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
楼主,你想要的短路保护动作是什么样的?不同的芯片 ,短路保护动作也是不一样的,有的是一旦短路直接关断,需要重新上电或者重新使能一下芯片才能重新启动;有的是在短路时输出限流,一直工作在某一限定电流值,芯片发热温度上升,最后通过芯片的热保护来实现短路保护;另有一种是,在短路情况下,会进入打嗝模式,关断一断时间之后再开通,检测到还处于短路状态下就再关断,如此反复。楼主你的输入输出是什么规格,系统需要什么样的短路保护动作呢?
George Luo1 说:楼主,你想要的短路保护动作是什么样的?不同的芯片 ,短路保护动作也是不一样的,有的是一旦短路直接关断,需要重新上电或者重新使能一下芯片才能重新启动;有的是在短路时输出限流,一直工作在某一限定电流值,芯片发热温度上升,最后通过芯片的热保护来实现短路保护;另有一种是,在短路情况下,会进入打嗝模式,关断一断时间之后再开通,检测到还处于短路状态下就再关断,如此反复。楼主你的输入输出是什么规格,系统需要什么样的短路保护动作呢?
平常我用的TI的电源芯片,都是短路了立马关断,维持在一个很小的的电流,当短路故障排除后会自恢复。具体内部是基于什么原理短路保护并没有细看。我所需要的就是这种短路保护,输入是DC24V输出DC12V。请问LM22678的短路保护动作什么呢?为什么你们的电源芯片手册上都不提及短路保护,只提及限流保护?
Hi
类似LM22678这类是可以的,datasheet中提到了短路的情况:
For very severe overloads ("short-circuit"), the regulator changes to a low frequency current foldback mode of
operation. The frequency foldback is about 1/5 of the nominal switching frequency. This will occur when the
current limit trips before the minimum on-time has elapsed. This mode of operation is used to prevent inductor
current "run-away", and is associated with very low output voltages when in overload.
短路保护后会导致输出电压非常的低输出,短路消失后应恢复正常。
不过在设计中建议你选择一个较大饱和电流的电感,避免电感饱和。