TI 专家们:
你们好!
目前无线充电技术,TI方案 可以支持2A左右 充电吗?市场一般都是1A 左右的无线充电。请问能不能达到2A 无线充电??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
现在10W的无线充电接收端的方案可以参考BQ51025,链接如下:
http://www.ti.com/product/bq51025
10W方案支持5V,2A或者10V,1A。
谢谢。
TI 专家:
你好!
无线接收端用BQ51025, 5v ,2A , 那我无线发送端可以用BQ500410A. 或者BQ500211A 或者BQ500210 搭配 接收 5V,2A 吗?
这样做的话,那不是效率可以达到83%左右 10/12=83% ,假如用12V 电源的话。 我看你的规格书 效率也只有73% 左右。请问这样可以搭配吗?
Hi 孙文,
无线接收端用BQ51025, 5v ,2A , 那我无线发送端可以用BQ500410A. 或者BQ500211A 或者BQ500210 搭配 接收 5V,2A 吗?
如果要输出10W,那么需要使用配套的发射端和接收端。BQ500215作为发射端。但是该物料现在还没有完全Release。
因为现在WPC还没有正式放出10W协议标准,BQ51025向下兼容5W,但是需要TI自己内置的通信来完成10W的输出功率。
您提到的上述方案都是基于WPC1.1或者WPC1.0的5W发射端的芯片。不建议使用到10W方案。
谢谢。
Hi 孙文,
您可以在WPC官方订阅他们的标准更新
10W-15W在他们日程上,但是没有具体时间:
http://www.wirelesspowerconsortium.com/developers/the-wpc-work-plan.html
谢谢。