This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92630-Q1: 芯片应用三通道驱动LED问题

Part Number: TPS92630-Q1

以下是我设计的TPS92630的原理图,三个输出通道分别驱动三路LED,

FAULT 引脚对地电容是100NF,PWM的输入是由MCU给的,三路PWM的信号高电压为5V,PWM的 DUTY 为73.6 

在正常运行的条件下,我测了PWM的波形,REF引脚以及FAULT的波形,如下图所示:

当我切断三路中的一路 LED时,那么该路LED属于开路故障,我原理图中将FAULT与FAULTS引脚 连接在一起,并且悬空处理,那么按照芯片的描述如果其中一路LED开路,芯片会将所有通道的LED关闭掉,

但是实际情况却不是这样,实际情况另外两路LED并没有关闭,而是处于点亮状态,并且有闪烁发生,然后我又测了波形,PWM ,REF,以及FAULT引脚的波形,发现断开其中一路LED后,按照理论FAULT脚应该被拉低,

但是fault引脚拉低到0V后 电压又升了上去,并处于不断的高低高低循环,导致剩余的两路LED处于点亮状态,这是为什么呢? 请帮忙解释一下