Other Parts Discussed in Thread: UCD9244, UCD7242
最近在调试ucd9244 + ucd7242 的过程中出现了几个问题,希望各位大师帮忙解决一下:
电路的具体设计是:使用1片ucd9244和1片ucd7242输出4路1V,完全参考6678开发板的设计,调试阶段负载是5欧姆的水泥电阻。
出现的问题是:每一路都能单独开启;每单个ucd7242都能同时输出两路;第1路+第3路能同时输出;第1路+第4路能同时输出;第2路+第4路能同时输出;其他情 况,Fusion Designer就会提 示芯片发生复位,程序重新加载,根本就看不到发生了什么错误。
一些相关的现象是:
在软件的监控面板:第1路的Iout约1A,第2路的Iout约6A,第3路的Iout约8A,第4路的Iout约5A,为什么2、3、4路电流这么大呢?这块板子一共做了两套,另一块这四路电流分别是第1路的Iout约7A,第2路的Iout约1A,第3路的Iout约1A,第4路的Iout约1A,也是不能同时工作。还有,我上一块电路板也是使用这个电源管理方案,同样的原理图设计,PCB布线不一样,四路电流都是1A左右,能同时输出4路,工作正常。