This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

小功率电源经验及资源链接分享

Guru 94471 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

为方便大家更快和方便使用,将关于主流小功率电源感悟及资源按类做链接,希望能对大家有所帮助。

一)  非隔离DCDC

主要用作板载和电池供电应用。

功率IC

降压:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/step-down-buck-converter-products.page?

升压:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/step-up-boost-converter-products.page

控制器(需外接MOSFET,功率更大)

降压:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/step-down-buck-controller-products.page

升压:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/step-up-boost-controller-products.page

大电流多相应用:

原则上;降压IC可以用作反极性用途。

小模块:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/non-isolated-module-products.page

大电流DCDC(多相):http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/dc-dc-mulitphase-products.page?paramCriteria=no

程控DCDC:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/audio-ic/mid-high-power-amplifier-product.page?familyAliasId=1201976

适合非标或需快速响应电源应用,也适合作为DCDC电源通用平台。

功放本是音响用途;完成模拟或数字入,模拟出的功能。用它作为电源用途;刚好满足了输入决定输出的功能。即用数字或模拟手段;通过调节输出控制输出的目的。由于功放输出功率大;响应快;保护全面,相当容易使用。尤其D类功放,既有开关电源的效率又有功放的低噪音和快速精准,是电源IC极品。

由于功放本身精度够好;电路无需闭环。

无论亲熟悉模拟方式还是熟悉或习惯用DSP/MCU控制;都能从这链接中发现所爱。

二)  隔离DCDC

需要隔离的DCDC应用。

所有升压DCDC IC都可以用作成反激拓扑的隔离方案。

方法:将数据表中的电感替换成反激隔离变压器,二次整流出处即可。反馈信号可以来自辅助绕组;也可以用TL431等基准+光耦搭建。

反馈典型电路见此连接第9、10页:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ucc28c41-q1.pdf

三)  高压隔离ACDC、DCDC

http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/pwm-resonant-controller-products.page

  • 音响功放驱动大容性负载是否能达到快速响应,负载设备的电源端有3个6800uf的电容。

  • 亲,目前的D类功放已经有10kW的可靠成熟的产品,仅功放而言,驱动3只6800uzF电容是轻而易举的事。可你的电容和板子呢?如果1mS内将它们充至50V电压,几百安电流是否仍受?

    亲;恕我直言,勿将电源当作负载。负载就是负载;与电源无关。即便电源可能因没电而首次供电时需要大电流充电。但;那只能是一次,经过一次快速充电,它们已经微热。

    亲,这么一次充电后,由于电容自耗比较低,基本脱离了负载回路。因此,考核频响不应将电源计入,那只是个暂态。