Other Parts Discussed in Thread: UCC28019
UC384X系列IC,在90年代是最经典的片子,那时候无论是小功率电源,还是中大功率,基本上只要是反激,正激普遍都采用这个IC,其稳定性,以及设计开发的灵活程度给我们留下了非常深刻的印象。
恰好在TI技术论坛里面看到有网友求助12V/10A的电源设计方案,主要问题是:输出12Vdc,120W的电源,初步选择的方案是pfc+flyback,发现在满载输出的时候次边峰值电流过大,现在我在PFC+flyback或者pfc+正激两种方案间犹豫,请求您们帮忙?帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/23929.aspx?
在这里要感谢TI的Johnsin Tao,Kevin Chen1的耐心解答,给出了UCC28019的PFC方案,并且支持了楼主的UC2/384X芯片的经典应用,并且还提供了详细的设计参考资料。
在小功率电源方案的选择中,我和楼主有着一样的设计倾向,都比较喜欢使用UC384X系列的IC来做,之所以选用这款IC,主要是其有着简单灵活的设计特点,以及经过漫长时间检验的高度的可靠性。如下图所示,8PIN输入,外部结构及其简单。内部的电路的电路原理也是一目了然。
别看UC384X系列看起来很简单,但是灵活性却极高,在设计中可以随心所欲的添加任何你所需要的电路,而且在方案方面,TI基本上了提供了全方位的技术支持,此外还有许多应用上经验的积累,让我们的设计也更为便捷。如下图所示,TI推荐的关闭芯片电路:
反激电路中常用到的斜率补偿电路:
UC384X系列的软启动电路更为简单,可以随意的设置缓启动时间,给电源更多的一重保护:
最后在这里不得佩服UC2/384X系列IC的顽强的生命力,时至今日,依然有许多人在使用这个IC。总结起来,该IC具有以下几大优点:
1.价格便宜,这一点在设计中极具优势。
2.设计灵活,外围多样化,有许多功能电路,可以自由选择是否添加。可靠性也不是问题。
3.对输入输出的要求不高,适合极宽的工作电压范围,这一点,使UC2/384X系列,不仅仅可以使用在全电压范围的AC输入场合,同样可以在低压直流和高压直流的范围类使用,从几W的小功率电源,到成百上千W的中大功率电源上可以自由发挥。极具竞争力。
在设计中需要注意的是,高压启动的设计要关注功耗的问题。
最后感谢TI技术社区对UC2/384X系列的大力技术支持,附上一个比较经典的关于UC2/384X系列的的应用介绍,供大家设计参考。
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/2618.aspx