Other Parts Discussed in Thread: LP2981
本人用了贵公司的Lp2981,
datasheet上说最大的输入是16 V
我用了输入15V,输出电压3.3V,电流20mA,
现在电源芯片比较烫,表面温度都在70+ 摄氏度
如果按照这种温度的话,对芯片的正常工作有影响吗?
寿命有影响吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LP2981
本人用了贵公司的Lp2981,
datasheet上说最大的输入是16 V
我用了输入15V,输出电压3.3V,电流20mA,
现在电源芯片比较烫,表面温度都在70+ 摄氏度
如果按照这种温度的话,对芯片的正常工作有影响吗?
寿命有影响吗?
Hi
这个芯片的热阻是Ria= 206℃/W
计算芯片的结温是Tj= Ta+ Rja *Pd= 25+206* (15-3.3) *0.02=73℃, 所以温度是正常的。
芯片的结温范围是125℃,因此不要太高的环境温度下使用是没有问题的(包括让其长期工作再70℃左右)
但是一般芯片的温度越高,可靠度越低和失效率就会变高(依旧是非常的低), 就这个温度而言,使用上并没有问题。
或者你可以考虑在板子上看还有没有低于15V的电压做这个LDO的输入源,这样温度可以降下来。例如5V输入时芯片温度只有32℃。