This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TPS61030的一些问题



单节锂电升压5V,但是测试的时候输出值只有2.7V左右。请问可能是哪些原因导致的?

  • Hi

       测试的时候带多大负载? 建议你测试时负载尽量小一点(小于100mA), 首先确认这个电路可以正常动作。

       造成升压不上去可能是电感饱和,建议带消载测试确认就是这个意思,建议你将电感的饱和电流选择大一点。

        其次影响带载能力还可以你的layout,甚至散热有关系,datasheet上有参考layout可以依据,layout不好芯片发热是会降低电流限制点的,而layout不好,功率走线都是会给电流带来noise,  容易造成限流。

        输入电压也有关系,输入电压越低越容易造成大的输入电流,越容易造成限流保护,所以layout的时候还要注意输入的10uF电容尽量靠近电感输入。

  • HI:

       测试时负载为4颗LED,电流不到100mA,此时电路工作的正常的;换成系统测试时,电压瞬间拉低,系统主要是5V的单片机和100mW的433电台;

    输入电压为3.3V-4.2V,即一块正常的锂电池工作电压。

  • 1.

    您好,请参考附件的评估板手册选择电感和布线,对于boost电路,带载能力不够一般是由于电感饱和电流和布线引起的。

    电感饱和电流根据输出功率除以0.7左右,再除以输入最低电压得到。

    布线注意功率回路和信号回路的隔离。

    谢谢