Other Parts Discussed in Thread: LM25116
我现在正在使用LM25116这颗控制IC,目前有一个问题还不是太明白,就是CS PIN与CSG PIN到底有何区别,我看引脚功能说明,好像是说一个是检测下MOS的Rdson,一个是检测检测下MOS的sense电阻,我英文不是太好,不是很清楚,请问是这样吗?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,CS和CSG是电流采样放大器的差动输入端,CSG接低电位,通常是GND,CS是高电位,可以接采样电阻的高电压端
采用rdson采样电流的话,CS也可以接下管的漏极。
谢谢
CSG就是电流检测电阻接地,它与CS电压差就是sense电阻压降,但要注意,sense电阻取样点要尽量取检测电阻两端,否则过流检测会不准。
Hi
CSG = CS GND, 就是CS的低电位脚GND.
为啥要有CSG这一脚?一般控制IC就只有CS,CSG就是功率GND,是保护的灵敏度问题吗?
Hi
主要原因应该是说这个是电流侦测运放的两个输入端,其中之一定义为CS,另外一个就是对应CS的GND.
一般确实有要求layout上尽量降低这个GND noise的影响,避免影响到电流保护。其次这个用到的是功率GND.