Other Parts Discussed in Thread: TPS61030
问题描述:单节锂电升压5V,但是测试的时候输出值只有2.7V左右
问题帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/7380
解答问题的TI FAE:Johnsin Tao 及Jason Shen
个人学习:从开始接触开关电源到现在已经有三个春秋,对于开关电源的理解也很肤浅,不过对于开关电源学习的热情一直未曾减少,这与自己的兴趣爱好是分不开的,在做电路调试的时候我也曾遇到过类似的问题,在一个问题上浪费了大量的时间,最后发现原来是自己没有按照芯片手册来,从遇到问题到解决问题这个是学习的过程、长知识的过程也是增加经验的过程。其实开关电源的影响因素有好多种,我是一个未出茅庐的初学者,在电源的PCB布线、原件的选取、EMC等基本上也没多少经验,有的只是一腔热情和默默的查资料,我还有一颗做好产品和不肯低头的心。也许就是因为的我个人的一些原因,在学习电源的道路上遇到了好多问题当然也成长了不少。
从两位TI FAE的回答上来看他们都是非常有经验的,有时候看别人的回答也是一种回答,从中也可以学习到他们分析问题的思路
TPS61030具有 20µA Iq、可调节、4A 开关的 96% 高效升压转换器,当遇到一种新的芯片或者学习去做一种自己未曾做过的开关拓扑的时候,最好的入门方法就是按照人家已经成熟的案例做,或者就是根据评估板手册上的来做,按照人家的思路来做也是一种学习的方法,还有关于PCB的布线的设计,很多时候这个问题对开关电源的正常工作影响是非常之大的,遇到不会的多问问先辈、同事、和网络,只有这样才能更快更好的成长
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,在此我也希望在此能结实更多的友人