Other Parts Discussed in Thread: BQ25570
BQ25570是一款高性能的能量采集电源管理解决方案,其典型应用电路如下所示:
在设计中有许多需要注意的地方。楼主shuaifeng liu就遇到了一些问题:如果使用压电陶瓷作为能量发生器,那么输入端前是否需要再使用一个大电容?另外,EN、VOUT_EN、VBAT_OK怎样处理才比较合理?帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/72245.aspx
感谢TI FAE Max Han以及 Cuteboy热情的回答了楼主的问题,让我也从中学到了关于BQ25570应用中的一些注意事项。
首先,在电路的能量采集部分,本身就是一个boost电路,一般情况下,都是需要增加输入电容的,尤其boost输入输出压差大时,纹波较大,就需要大点的电容,在使用上,4.7uF以上的陶瓷电容是比较好的选择了。
其次,关于楼主提到的几个管脚的使用问题,EN使能converter,所以应接地。Vout_EN控制后级buck,所以接在boost的输出,VBAT_OK是指示信号,如果不用可悬空.
最后,对于BQ25570的工作电压问题,规格书中有提到为0.1V到5.1V,但是需要注意的是,这个0.1V的最低工作电压必须是冷启动完成以后才可以的。而BQ25570的冷启动电压最低位0.33V,也就是说升压转换器能够在VIN低至0.33V时候启动,并且一旦启动,能够在VIN低至0.1V的时候持续采集能量。
大家在使用中如果有什么经验可以一起讨论,相互学习。