Other Parts Discussed in Thread: RCV420
尊敬的TI工程师,您好。
在RCV420的芯片资料中,芯片的POWER SUPPLY VOLTAGE RANGE(MIN)是-5V/+11.4V;在芯片资料的FIGURE.8中,RCV420采用+/-12V供电。
因为我的板卡供电方案设计的限制,如果我使用+/-12V向RCV420芯片供电,能否完成将4-20mA电流信号转换为0-5V电压信号的基本功能,这样做是否会对转换性能产生什么影响,谢谢您的回答!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
-5V/+11.4V是最小供电电压,采用+/-12V是没有问题的,不会有任何不良的影响。
十分感谢您的解答,您的帮助为我带来了很大的方便。
我想追加一个问题,在RCV420芯片手册的第七页,讲了几种芯片的外围保护电路,其中针对FIGURE.6.a),该页左侧有Rx和Vrx的推导公式。
第一个公式中Vcc在全文中似乎只出现过一次,不知道指的是哪一个电压值,进而无法计算外接电阻的阻值。
第二个公式中的Vrx文中的释义为“full scale voltage drop”,不知这个指标在芯片应用方案中该作何理解。
按照我的猜测,如果Vcc是正负供电中的+12V,则Rx=225 Ohm,Vrx=4.5V,不知这样计算的结果是否正确,如果正确,使用Rx=225 Ohm的保护电阻会产生Vrx=4.5V,这样是否会影响芯片的正常使用,谢谢您!
关于这个公式的推导datasheet中有说明: The 75ohm sense resistors are designed for a maximum continuous
current of 40mA, 所以V+(/VCC)是系统电流源的输入电压,此输出电压经过限流电阻Rx, 4~20mA 电流源, 75欧姆侦测电阻GND, 最大电流是40mA, 则最小限流阻抗是Vcc-GND =40mA * (Rx + 75 ) , 所以可以推出Rx= Vcc/40mA - 75, 而Rx实际流过的电流不会到达40mA, 其最大电流也就20mA, 则出现的满量程压降是Vrx=20mA*Rx.
Vcc并非芯片供电正电压,见“For a system operating off of a 32V supply”这个32V就是指系统电流源输入电压,即便是电流源,电流源的输入处也存在一个电压。
十分感谢您耐心详细的解答。
那么是否可以理解为,如果选用FIGURE.6.a)所示的保护电路方案,则必须知道系统电流源的输入电压Vcc,才能够确定限流保护电阻Rx的取值?
换一种表述方式,如果目前的已知条件只有以下两条:
1、RCV420芯片由+/-12V供电;
2、正常情况下的输入为4~20mA电流信号(由于传感器距RCV420芯片距离较远使用长线传输,可能会有输入电流超过20mA的情况);
在上述输入条件下,应当如何按照FIGURE.6.a)的方案选取Rx的阻值呢?
另外,满量程压降是否是指Rx在20mA电流时该电阻分压的大小,该电阻的分压对于RCV420的0~5V后端输出会有何影响呢?
谢谢!
关于您的问题:
1.计算公式中有Vcc,就是说Vcc是必知条件,或者你必须知道一个大概的电压。
2.选取电阻Rx是按照40mA的Rating来计算的,已经考虑到有超出的情况。
3. Rx压降并无影响,因为Rx电阻并不影响电流源电流,而RCV420是实现电流对电压的转换。
RCV420的供电电流需求是很小的,或许您可以参考这个应用:www.ti.com.cn/.../sboa017.pdf
在这个应用中+/-15V电压的电流不过25mA, 同时给多处提供供电,如果采用+/-12V供电电流需求更小。 建议你选择电源芯片是输出电流能做到20mA. (在datasheet中确实没有提供这个数据,同时您可以在拿到芯片后用电源供应器实际测试一下电流需求,应该小于10mA)
8片RCV420 平均每片分的电流12.5mA 应该是没有问题的, 不过安全起见你可以在TI网站上申请样片测试一下。
我手头也没有这个芯片, 在TI网站上申请免费样片是很快的,一般3-5内都是可以拿到的。