Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80, BQ29312
BQ20Z80是一款比较成熟的符合SBS 1.1标准的电量检测计,一般都是配合BQ29312一起使用的。对于其设计使用,相信大家都已经很熟悉了,但是对于如何安全可靠的shutdown的方法,可能大家知道不太全面。楼主shawn shaw 正有着和我们一样的疑问,我们一起去了解一下,主要问题如下:各位大虾,请问在BQ软件中下什么指令,可以让BQ20Z80shutdown?多谢!帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/70188.aspx
十分感谢TI 的FAE:Mingmo (Mingwu Zhu) ,热情的回答了楼主的疑问。通过其对BQ20Z80问题的解答,我们可以更加进一步的了解BQ20Z80这个芯片。下面我们一起来详细分析一下BQ20Z80的shutdown方法。
首先来看看芯片的基本结构,其结构图如下所示,圆圈中标注的就是BQ20Z80的VIN脚,这个脚的功能就是用于测量输入电压的,只要让输入电压低于shuntdown的电压,就可以关闭BQ20Z80.这是一个相对简单的办法了。其实除了电压检测外,再就是电流检测了,当工作电流接近0的时候,也是可以关闭BQ20Z80的,这个和电压检测的方法比较类似了。
除了以上所说的两种办法外,Mingmo (Mingwu Zhu)还提到了另外的一种办法,就是:Pack Voltage less than Charger Present。这里需要了解一下什么叫做 charger present?其实这个也是很简单的:Charger Present是在Data Flash里Power下面的一个配置参数,意思是当PACK端电压(Pack Voltage)高于这个阈值(Charger Present Threshold)时,认为电池已经连接charger了,否则认为电池没有连接charger.
还有另外一种软件的关闭方法,可以实现远程遥控。通过下面的系统内部应用图,我们可以发现,BQ20Z80是支持IIC通讯的,这就简单了,只要下发命令就可以了。使bq20z80进入shut down模式的指令是0x0010。
在学习BQ20Z80的时候,我注意到BQ20Z80是06年推出来的一款产品,目前已经不支持新产品的设计了。以后还是建议大家使用新一代的产品:这两个器件具有相同的功能和引脚排列,但是并不能完全等效,使用的时候必须多加注意。以上就是个人学习BQ20Z80的一点小的收获,如果大家想了解更多的关于BQ20Z80的系统的应用资料,还可以参考下面的技术文档: