Other Parts Discussed in Thread: LM3407
LM3407是一款输出350mA恒流的降压开关转换器,用来设计LED照明电源是再合适不过的了。对于LED设计的基本电路大家都已经基本了解了,的那是对于LED的调光相信还有些疑问,例如楼主Nan Chang就遇到问题了:1.我使用lm3407做了一个PWM控制的恒流源,5V电源输入,可以正常使用。由于技术要求,原来5V单片机AVR产生PWM输出的,现在要改为3.3Vstm32产生PWM,不知道对LM3407是否有影响。帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/24252.aspx
TI 的技术人员:Kevin Chen1 ,Johnsin Tao 解答了楼主的疑问。通过对楼主问题的解答,以及对相关资料的学习,在这里和大家分享下基于LM3407的LED电源设计方面的一些经验。
关于楼主Nan Chang的问题,我们首先来看看LM3407的典型应用电路,如下图所示:
从上图的典型应用电路,我们可以发现LM3407的外围电路是十分简洁的。虽LM3407基本拓扑结构虽然是BUCK,但是与一般的BUCK还是有些区别的,那就是其输出电压是浮动的,但是这个并不妨碍我们的设计与分析。我们注意LM3407的第2二脚,也就是DIM脚,就是整个LED控制的调光功能的。在这里,需要给大家普及一下LED调光方面的知识。
现在常用的LED调光方式主要有三种,一种就是线性调光了,也就是直接改变芯片的电流或者电压的参考基准,实现LED亮度的线性调节。很明显,LM3407使用的不是着红方式了;第二种,就是可控硅调光了,仔细观察下,貌似LM3407使用的也不是这种调光方式;那么就剩下最后一种通用的调光方式了:PWM调光。我们需要注意DIM脚的对于PWM波的要求如下,注意2.4V高电平的下限需求,以及1.3V的低电平的上限需求。很明显楼主Nan Chang 的3.3V的电压水平是没有问题的。但是我们还需要注意PWM调光的频率。这个不知道LM3407是否也有这方面的限制了?
对于LM3407设计的LED电路分享点经验,就是要注意输入输出电容的设计,注意选择LOW ESR的哦,毕竟高开关频率导致的高纹波电流,普通的电解电容的损耗是很大的。
最后我们来看看多个LED串联的时候,使用LM3407的设计方案是如何实现的,大家可以直接借用了。
以上就是个人学习LM3407恒流芯片的一点点小收获,与大家一起分享一下。