Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3409HV, LM3404HV
楼主yiwen liu 的主要问题如下:我准备使用LM3409作一个开关恒流源,为充电器充电,前级整流之后的电压大概是60V左右,偶尔会在48~70之间波动,电池为32节镍氢电池,充电电流快充2A,涓流500mA,不知道LM3409产生的电流能不能符合给电池充电的要求,电流精度怎么样,我看到3409有模拟调光功能,它的电流调节幅度有没有这么大。如果这个方案不行的话有没有其他的芯片方案可以推荐?帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/7451.aspx
TI技术人员:Stone Zeng ,Kevin Chen1解答了楼主的疑问,并且明确指出了,对于70V的输入电压使用环境,LM3409是不合适的,并且推荐了另外一款可以很好替代的方案:LM3409HV。
下面我们正好了解一下LM3409HV和LM3409的区别,以及如何使用LM3409设计满足楼主所需要的2A的充电电流的充电器。
我们先来看看这LM3409这几款芯片的封装,其封装图如下所示:
从上面的LM3409的封装图我们可以看到,LM3409和LM3409HV的封装是完全一样的,主要有两种VSSOP和PDIP,在设计上可以PIN TO PIN直接替代。这样一来灵活性就很高了,可以根据不同的场景选择不同的芯片。
既然封装是完全一样的,那这几款芯片究竟有什么区别的?我们在设计的时候该如何选择呢?请看下面的具体对比文档:
从上面的表格可以看出来,这三款芯片的最大区别就在VIN输入电压和VOUT输出电压的区别上面。只有LM3409HV可以满足楼主yiwen liu的40V-60V输入电压的需求。这一点,我们在选择芯片的时候,必须注意。
搞清楚了这几款芯片的区别,就可以设计我们的电路了,具体的设计方案,可以参考下面的典型应用图。
从上图中,需要提到一个与我们常用的设计的典型区别,就是LM3409HV是一款P-channel MOSFET,也就是PMOS,我们经常使用的可是N-MOSFET,这两款MOSFET的设计是完全相反的。必须特别注意。
下面再回到楼主yiwen liu最关心的最大充电电流的要求上来,这一点是完全不用担心的,LM3409HV最大可以支持5A的输出电流, 完全能满足楼主yiwen liu快充2A,小电流500mA的充电需求。
楼主yiwen liu还关系的一个问题,就LED的调光问题了。这一点也是完全不用担心的,从设计文档中我们可以发现:LM3409HV完全可以支持250:1的模拟调光。10000:1的PWM调光范围。
具体的应用电路,可以参考下面的。
调光效果图如下:
以上就是自己通过对楼主所遇到的问题,对LM3409的使用问题的分析,学到的一点感悟,与大家分享一下。