Other Parts Discussed in Thread: LM3404, LM3404HV, LM3414HV
楼主 jiaxin che 使用LM3404设计了一款LED电源,但是对调光的方式不太了解。其主要问题如下:请问当LM3404 DIM端输入不同占空比的PWM波时,其加在LED两端的电压是大小变换的,还是同样是PWM形式的输出,。还有当接入输入电压后,DIM处于端悬空状态时,LED两端电压又是怎样的?帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/70888.aspx

TI FAE :Cheney Hu 解答了楼主的疑问。并且指出了LM3404调光的方式是PWM调光。并且说明了对于输出不同的处理方法,其导致的调光效果也是不一样的。下面我们就来详细了解一下这一款LED驱动电源的设计芯片。LM3404 的外部结构图如下所示:

其典型的封装结构图主要有两种,如上图所示,一种是SOIC的8脚封装,一种是POWERPAD的8脚封装,其基本功能结构是完全一样的。
只不过POWERPAD的自带有热焊盘,便于散热的处理。
我们来简单的了解一下LM3404,它是一款可以用来提供连续电流的高功率LED电源设计方案。内部有高达1A的MOSFET,颞部还有峰值电流保护功能,可以放心使用,LM3404的输入电压范围高达6V-42V。其主要结构就是我们所熟悉的BUCK方案了。LM3404典型应用电路图如下所示:
注意LM3404输出连接LED的部分并没有接任何的电容,对于这个处理对调光的影响,稍后介绍。在这里,我们先了解一下LM3404的DIM脚,这个是LM3404的调光引脚。DIM脚是一个典型的TTL输入,可以支持很低的LED调光频率。器逻辑低电平为0.8V.一旦DIM脚的电压低于这个电平,就会关闭LM3404的输出,但是依然会提供LM3404工作所必须的最低电流,确保LM3404在DIM高电平的时候可以被快速唤醒。DIM的高电平门限为2.2V,如果DIM脚悬空的话,内部可以提供75uA的电流确保LM3404正常工作。
这里就涉及到了楼主jiaxin che 的问题,DIM调光了。其实从前面的分析来看,DIM悬空时默认为100%电流输出。关于楼主jiaxin che问到的调光时候,LED两端电压又是怎样的,这里就涉及到了电路的两种接法了,前面一种是不接输出电容的。还有一种后面接输出电容的,如下所示:
下面分析一下等效的结构图,就明白了这两种接法的区别所在了。我们看看接电容以后,纹波电流的流动方向。
相信你大概明白了,接电容后,可以滤除纹波电流,并且可以持续的给LED灯提供能量了。也就是Cheney Hu 所说的:如果您在LM3404的输出端加上一个很大的电容,则LED两端电压只会有一个较小的纹波而不是PWM形式的输出,但此时其输出平均电流仍会减小;而如果LM3404输出端如果不加电容,则输出电压同样会是PWM形式的输出。但是注意电容一定要用高频电容哦。
以上就是个人对于LM3404驱动调光的一点收获,与大家分享一下。欢迎大家讨论。