Other Parts Discussed in Thread: BQ24600
楼主dongliang hu在使用BQ24600设计充电电源的主要问题为:恒流电流的设置由Rsr决定,那么ISET引脚功能是最大电流设置。那么是否可以这么理解,ISET引脚电压和Rsr共同决定了输出电流的大小。在ISET引脚电压在0v-2v变化的情况下,输出电流是受控的,且电压越接近2v,输出的电流就越接近设计的最大值?希望给予解答?帖子链接如下:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/65760.aspx
TI FAE:Tom Li3 ,以及热心网友wei wang1 解答了楼主的疑问,支持了ISET在BQ24600这个控制IC中的作用,并且给出了如何去设置输出电流大小的具体方法。这些内容以及相关的资料都值得我们去好好的学习,对于以后使用BQ24600设计充电电源,有着极大的帮助。
下面我们就一起来看看BQ24600这款控制芯片,下图为BQ24600的管脚以及功能封装图,我们一起来好好的学习一下。
从上面BQ24600的功能图中我们可以看到:BQ24600是一款16管脚,RAV封装的控制器。它还是一款高度集成的,带有独立同步开关控制模式的充电控制器。主要用于锂电池充电电源的设计中。输入电压范围高达33V,最高可以支持10A的充电电流,可以说是满足我们绝大部分的应用需求。在这里,我们需要注意BQ24600的几个管脚,SRP,SRN,以及ISET脚。这也是楼主的问题中最关心的几个功能脚。
在了解这几个管脚的功能之前,我们先来看看BQ24600的典型应用电路,看看其是如何工作起来的,如下图所示:
从上图中我们可以很明显的看到,SRN和SRP这两个管脚是BQ24600实现输出电流采样的,而电流采样的电阻,就是上图圆圈中的Rsr,这里通过这个10mohm的采样电阻,将输出电流转化为电压信号,送入BQ24600内部。那么BQ24600又是如何实现对输出电流的控制呢,这里就要说说BQ24600的另外一个管脚Isetle .我们通过设计ISET管脚的电压,可以设计BQ24600的预充电电流,充电电流,以及结束充电电流。确切的说,Rsr只是用来检测充电电流的大小的,只是将电流线性地转换为电压信号,真正决定充电电流大小的是ISET管脚的电压。
在这里就不能不说说BQ24600的充电管理方式了,主要分为三段,如下图所示:分别为预充电模式,此时电流比较小;充电模式,此时电流先比较大,然后慢慢的减小;最后就是充饱电后,结束充电了,如下图所示。
通过上面的学习,相信大家对BQ24600的充电方式,以及电流控制方式,都有了一定的了解,下面回到楼主的问题,我们来谈谈那,如何控制这个充电电流的大小了,很明显,如果我们想得到大的电流应该是降低取样电阻的阻值。其计算充电电流的公式如下图所示:
从这个公式中,我们可以看到,改变充电电流的大小,除了修改电流采样电阻Rsr外,其实修改Iset的电压值,也是可以实现的,但是我们如果增大充电电流,必须同事考虑采用更大的功率电感,以及同步MOSFET,防止电感饱和,以及MOSFET损耗过大,过热损坏。
最后我们还需要注意的就是电流采样电阻的PCB布局至关重要,一定需要注意开尔文走线,避免外部的噪声干扰,可以参考TI推荐的布局图,如下所示:
以上就是我从楼主dongliang hu 所遇到的问题中,学到的关于BQ24600控制器设计充电电源的一点小感悟,与大家分享一下。