Other Parts Discussed in Thread: BQ28400, BQEVSW
今天刚把BQ28400的通信搞定,想要配置的时候,发现不知道都要写哪几个地址
目前的情况是:
我把设计容量和设计电压都填进去了,但是读出来的电压和容量错很多,设计容量是8000mAh,设计电压时8.4V,但是读出来的剩余容量是12000+mAh,电压是12V+
疑问:
1.这些读出来的数字,否需是最终结果?还是需要经过公式在计算?datasheet上只看到了RunTimeToFull和RunTimeToEmpty的计算公式
2.CEDV值应该写入哪个地址?
3.地址0x10的含义是FullChargeCapacity ,只可读取,那它的值是在充电完成的时候自动获得的?
4.能贴个CEDV计算器的下载地址么? - -!