Other Parts Discussed in Thread: DCP010505B
DCP010505B这个5V-5V的DC/DC片子 使用时候,输入电压5V输出是很稳的10V..不知道是什么原因,求大神给点指导,跟负载有关系么
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/addpost.aspx
回答此问题的TI FAE 有:Michael Yang
从中学到了:
在实际测试电路时,有一些模块是带有负载调整功能的,模块的输出电压会随着负载的变化而变化,因此我们必须要参考datasheet给出的 load&Vout的曲线示意
图,如果当测试电路的负载比较固定,我们需要了解电路在这种负载下的特定输出电压,那么就可以使用固定值的假负载代替真实的负载,进行模拟实验,从而得
到较为准确的输出电压值。
如果实际的负载会有一定的变化范围,可以使用LDO来实现负载调整功能。
通常模块的datasheet中给出的输出电压值以及标称的出的输出电压都是在一个特定的负载下测到的。