This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5010: 电源芯片引脚虚焊故障分析跟进

Part Number: LM5010

问题描述 2023年6月1日,生产过程在装配LVM48S25HC1机型时,发现3单无法下载程序故障,进一步分析为控制板LVM48S25HC1-CTL故障,排查为LM5010电源芯片虚焊故障,引脚根部,前部、侧边均无爬锡,可以用镊子波动,证明底部引脚焊捷不良未形成合金层,此故障为虚焊,有一定的不稳定性,同步排查主板其它器件焊接无异常,只有电源芯片存在问题。 焊捷外协厂:捷盈 序号 发生日期 型号 问题现象 分类 厂家 不良照片 2023年6月1日 LVM48S25HC1 无法下载程序 生产工装送修3台,均为控制板电源芯片U2引脚空焊, 空焊 捷盈 与捷盈核实物料信息,物料代理商:艾睿电子,原厂:TI厂家(美国德州仪器),批次:2221+5,核实我司仓库有2万多此批次制品,还有其它23年批次新制品可以使用。 二、原因分析 捷盈焊接厂同步对生产线的产品进行核实,放大镜检查TDD24S12型号控制板,抽查100PCS,发现2块引脚不爬锡,可以用镊子拨动,有一定质量隐患。料号:001.04.084,通过目前排查情况初步分析为引脚镀层不良不润湿,IC部分引脚拒锡,无法与锡行成合金层,IC具体引脚位置不确定。外观检查IC引脚表面未发现明显因氧化导致的发灰、发黑现象。 OK 品 NG品 焊接过程排查 采用有铅焊接,焊接更可靠。 焊接过程:锡膏钢网印刷 贴片 回流焊 1、钢网尺寸 2、锡膏印刷厚度 锡厚:0.148mm,厚度不低于1.2mm。 3、回流焊炉温曲线 测试曲线正常,炉温曲线也未变更,之前无此问题。 4、锡膏 使用美国alpha阿尔法有铅锡膏,具体如下: 三、跟进措施 经分析排查此批物料焊接存在虚焊缺陷,测试不一定发现,存在一定的质量隐患。目前LVM48S25HC1计划生产680台,产线线目前生产410台,生产下程序发现5单,实验台测试1单,故障占比1.8%,目前生产的340台存在一定的质量风险。 捷盈焊接目前检了580片,检出疑似品23片(非全是,大部分是有点爬锡不好),故障占比4%,故障件已加锡处理。此批次IC为22年7月采购,到料多少,发料多少查不到。同时排查焊龙焊接厂无此物料,现在也未生产。 最新失效片数:本次因IC导致焊接不良虚焊故障共计47单,共计生产1846单,故障占比2.54%。 1、在线测试发现6单; 2、焊接厂在我司全检涉及26日后捷盈焊接控制板全检1174个,共计发现31单不良,其中LVM48S25HC1型号全检810单,故障27单,TDD24S12型号220单,全检4单; 3、捷盈焊接厂厂内在出现问题后全检发现8单; 4、我司对生产的412台控制器整机拆开检查发现2单。