This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27542EVM: FLASH数据通过BQ软件偶尔更新不成功的问题

Part Number: BQ27542EVM
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

 请问bq Evaluation Software 为什么会存在写入FLASH数据不成功?如何判断导入到FLASH中的数据一定是成功的?

目前来看直接看进度条到100%是不保险的。

  • bq27542 在正常操作期间可以进行 Nack。 在这种情况下,主机必须重试。

    bqEVSW 不会重试,因此有时会无法写入flash数据。在某些情况下,固件会拒绝写入,例如当电压低于flash更新电压时。

    在这种情况下,bqEVSW 将以红色显示数据。 最好的确认方法是从仪表读回数据并进行验证。