1.用TPS1H100AQPWPRQ1来进行PWM控制电流输出时,工作时温度非常高,有100℃左右,一开始频率设置在2000Hz,认为是频率达到了上限,后来把频率改成1000Hz后,温度还是很高,实际项目至少也的1000Hz,输出的电流最大1000mA
2.做短路保护时,将VOUT短接GND时,会有吱吱声,诊断PIN的ST引脚只有0.4V的压降?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.用TPS1H100AQPWPRQ1来进行PWM控制电流输出时,工作时温度非常高,有100℃左右,一开始频率设置在2000Hz,认为是频率达到了上限,后来把频率改成1000Hz后,温度还是很高,实际项目至少也的1000Hz,输出的电流最大1000mA
2.做短路保护时,将VOUT短接GND时,会有吱吱声,诊断PIN的ST引脚只有0.4V的压降?
Hi
TPS1H100A用于做高侧开关控制芯片,你是怎么通过PWM控制开关的,EN脚吗?
Hi
有没有测试Drain与Sourse的压差?
如果将频率降低到200Hz,芯片温度能降低下来吗?
另外layout, 是否有严格参照datasheet 借助芯片底部Powerpad充分与GND 焊接,并扩展GND散热。
Hi
有没有测试Drain与Sourse的压差?
如果将频率降低到200Hz,芯片温度能降低下来吗?
另外layout, 是否有严格参照datasheet 借助芯片底部Powerpad充分与GND 焊接,并扩展GND散热。
Hi
测试drain和sourse压差的波形看看,是否有什么影响到差压过大,例如drain电压存在波动异常。
如果波形都是正常的,芯片特性上可能就是不适合高频率应用,因为这个本身更适合做开关用。
Hi
其它芯片也会出现这个问题,主要是看是否能降低drain和sourse压差, 这个压差乘以电流就是芯片主要功耗。
频率应该是会影响到这个压差,建议你确认一下?