Hi,
使用TPS23754 做的电源板,同时支持AC24V输入,测试发现单台上电工作正常。当把三台设备的AC24V电源头接到一起时(插到1拖3的电源适配器,但不给适配器上电)此时再接上POE 发现POE无法正常上电,不同交换机下现象有差异,具体如下:
1.在Hasivo交换机上 ,当第三台接入时,PSE无法检测到PD设备,PSE_VCC与PSE_VSS之间波形为一直为8V的电平,没有看到PSE没有尝试检测动作,此时TPS23754 VB电压为5V,DEN脚与PSE_VSS之间电压为0 ,APD电压 为0 ,当把连接在一起的AC头断开又可以立即检测成功并上电。
2.在ONV交换机上,当第三台接入时,能正常检测和分级,当第三台上电瞬间,前面已经连上的两台会随机反复掉线。
麻烦帮忙分析问题在哪?谢谢!