Other Parts Discussed in Thread: UCC24630, LM5023, LM8364
我仿照了ucc24630的evm線路與layout製作了一套pcb,但是在製成成品後vbulk有158.7v, lm5023卻無法啟動,vcc端量不到電壓輸入,是否有先進能提供協助嗎?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我仿照了ucc24630的evm線路與layout製作了一套pcb,但是在製成成品後vbulk有158.7v, lm5023卻無法啟動,vcc端量不到電壓輸入,是否有先進能提供協助嗎?
完全參考,連零件的排版方式都是接近的,跳線部分走內層,輸出舖銅沒有EVM那麼不規則。
HI
一样的电路,和极接近的layout,却无法正常启动。请问芯片哪里买的?
变压器有没有确认?
芯片是在鈦電上購買的,更換PSB135H6327後VCC有8~10V的電壓浮動,VGS電壓是浮動的,R5的前端電壓是穩定的,但是靠近IC端卻變成不穩定,輸出端會從3V往下降,有再換過新片,這會是芯片問題嗎?
Hi
如果是你们长期合作的渠道商是可以的,如果是初次购买,建议谨慎一些,直接找TI购买(或者你们长期合作渠道商)
主要是你电路,layout多是参考TI的,不得不让人怀疑是零器件的问题。
我已經在TI網站上購買了一組主要芯片更換,還是不行,請問一下,現階段就只有L1與L2是非原廠建議廠商由外面廠商依規格繞的,與D6 BAS316.115用IN4148替代。
HI
做一些启动测试:
1.启动输入,示波器测试驱动信号,是否有输出过?
2. 驱动输出过, 外部供电Vcc, 芯片能否正常工作?
3. 如果不能正常工作,示波器测试cs等保护信号,确认芯片能否触发保护?
通電後ss與comp pin 沒有電壓,是啟動保護了嗎?
Hi
如果是要确认保护,直接测试CS脚等保护脚即可。
一般保护后ss與comp pin 电压是会跌下去的。
1.電源輸入後輸出電壓約有26V左右向下降到0v約1分鐘,此時CS由0.2V降至14mV ,Comp 0.5V降到14mV
2.我有買了一塊DEMO BOARD比對,LM5023與LM8364的周邊電壓都都是相同的,就是lm5023的ss與comp沒有輸出如果是保護的情形,我可以先跳過些地方可以讓電壓先點起來,或是因為LM24630沒有啟動所引起的保護?
HI
如果是一样的电路,以及确认layout没有问题,可以对调一些重要元器件来确认,例如变压器。
請問可以拿到DEMO BOARD 上的正確BOM嗎?UCC24630EVM-636上的BOM是無法啟動的。我對照EVM BOARD實體 的零件量取,更換了兩顆電阻就有啟動了,SS 的電壓起來了,COMP的電壓也起來了,但是SS電壓是正常的,COMP的電壓卻偏高到0.7~0.8V輸出也只有3.3V
Hi
没有,我们有的文档也就是芯片官网的,没有额外的文档。
你可以对照一下电路图,和零件表看是否有出入? 否者就只能通过测量对比评估版和你的板子。