Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
bq76952问题咨询:
1 芯片规格书中看到此芯片应用范围包括无人机,为了防止无人机在飞行阶段触发保护后坠机,那么芯片内部的各种保护是否可以通过软件disable掉;
2 在无人机行业中使用,在飞行时,如果MCU异常或者复位,bq76952是否会受影响(比如:IIC通信超时;MCU复位后直接与芯片IIC通信是否可以成功建立通信;);
3 芯片适用于高边控制,官方也推荐了原理图,在原理图中Cp1引脚上的pump电容的容量是否与NMOs的并数相关联,如果有关联性是否有量化数据推荐(比如20并NMOS) ;
4 芯片改成低边控制,官方推荐采用DDSG与DCHG两引脚来做为控制NMOS的控制电压,这两个引脚除了电压与DSG和CHG不同外,控制速度和电流能力是否也不同,如果不同是否有相关数据提供进行参考;
5 芯片改成低边控制,官方推荐采用DDSG与DCHG两引脚来做为控制NMOS的控制电压,短路保护是否可以保证实施;
6 芯片改成低边控制,官方推荐采用DDSG与DCHG两引脚来做为控制NMOS的控制电压,是否可以继续用DSG来做放电MOS管控制,参考引脚PACK接B-这种方,充电mos用别的引脚来控制触决(比如PCHG);
7 BQ76952的引脚等效图文档中,各个IO脚都有二极管,是否可以明确出耐压值;