目前在做移相全桥开关电源,用了你们的UCC28950数据手册的参考设计,之前的板子带不了载,原因是后面这个钳位电路发热很严重,去掉之后可以正常带载,但是带载越高整流管发热越严重,这个RCD钳位电路是否得加上,电路的输入电压380V,输出电压48V,最大输出功率500W,变压器匝数比5:1:1,目前满载效率88%
、
这是重载时整流MOS管VDS的波形
这是重载时整流MOS管VDS和VGS的波形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
Snubber电路是必须要的,否的就像上面波形那样Vds上会出现较大的电压上冲。
Hi
其次从你描述看,效率是有些偏低的。
所以你需要确认你参考的设计,是否有什么改动?