Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS54A24
webench的设计工具在TPS54331上,start up 会报error code ,使用TINA我这里仍然出现问题,放进去的伏特表不显示参数
还有一个问题,我的设计是在12V转5v,但是我在电感的选择里更换了6.8uH换了3R3会有很大的区别吗,同类设计类似TPS563201。
我在此的设计中,最`开始设计为了1.8V的电阻,电感使用3.3uH可以输出,后续更换了电阻想让他输出5V,但是无法上升到?请问是电感的值太小导致的吗,