Part Number: BQ25703A
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723
Hi TI Teams,
我们有一个高通平台的项目需要实现以下的需求,初步选定充电IC 为BQ25703A,可以帮忙确定下BQ25703A是否可以满足如下的需求吗?
1)Case1:POGO PIN端外接充电宝,BUS_P输入,VSYS给系统负载端供电,要求能支持到24W;此场景下平台端外接的Type-C可能会连接USB外设(非充电器或PC)

2)Case2:POGO PIN端未接入充电宝时,平台端外接的Type-C连接充电器,三方充电芯片的VSYS端可以给小电池充电;下图中Charger外部的MOS管可以一直打开?


3)POGO PIN端外接充电宝,平台端外接的Type-C连接充电器,系统平台端可以通过平台端Charger向三方充电芯片的VSYS端充电,然后三方Charger可以反向OTG经POGO PIN对外面的充电宝进行供电。

如果BQ25703A不能满足以上的3个需求,是否有更好的充电IC 推荐呢?
Thanks,
Kind Regards