楼主aaron liang使用LM3447 设计了一款LED驱动电源,但是调节sense电阻不能改变输出电流的大小,所以发帖询问原因:如题,电源输入120V,输出36V/0.3A ,实际输出电流0.22A,更改Rsn电流值不变(Rsn现在是0.18R)。第一次用这IC,不知道更改电流还有哪些地方可以修改?
帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/70923.aspx
TI FAE:Cheney Hu 解答了楼主的问题:LM3447的Rsn主要是用来做过流保护的,所以改这里不会改变输出电流(功率)。对LM3447而言,因为其是一固恒功率控制IC,其输出电流(输入总功率)与RFF,RAC,LM等均相关,具体细节请参考下规格书14~15页描述。(改输出电流的话一般建议改RFF 和RAC)。
通过TI FAE的解答,相信大家对LM3447 输出电流的问题,有了一定的了解,下面我们就一起去学习一下LM3447 输出电流这款LED驱动IC,如下图所示是LM3447 的封装结构图:
如上图所示,是LM3447 的封装结构图,我们注意一下低9PIN ISNS,这里介绍下LM3447 :LM3447 是一款多用途功率因数校正 (PFC) 控制器,此控制器设计用于满足与切相调光器兼容的住宅和商用 LED 灯驱动器性能需求。 此器件集成有一个相位解码电路和一个可调保持电流电路来提供顺畅且无闪光的亮度调节操作。 基于输入电压前馈的私有初级侧控制技术被用于调节取自 LED 驱动器的输入功率并且实现宽输入电压范围上的线路调节功能。 执行谷底开关操作可大大减少开关损失和 EMI。 根据一个单外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻器上感测到的温度,一个内部热折返电路可保护 LED 不受过热损坏。 额外的特性还包括 LED 开电路和短路保护、逐周期场效应管 (FET) 过流保护、使用一个内部 812ms 故障定时器的突发模式故障操作和内部热关断。
从上面是LM3447 的描述来看,LM3447 是一款非常优秀的控制芯片,我们也需要关注下上面提到的ISENS脚,如下图所示:
很明显的,ISENS脚只是起过流保护的,也就是逐波限流功能的。如下图所示:
从上面的图我们可以看出来,LM3447 通过采样MOSFET漏极的电阻RSN的电流,来与内部的基准275MV做对比,从而实现逐波限流控制的功能,也就是说,我们改变这个电阻RSN,只能改变逐波限流点,并不能改变输出电流的大小。
关于限流点的计算公式可以参考下面的图:
下面我们再看看LM3447 的输入输出参数,如下图所示:
LM3447 的输入电压上限为22V,输出的驱动电压最高为19V,不过在使用的时候注意降额啊。
了解了LM3447 的基本参数,下面我们在看看LM3447 的典型应用电路,如下图所示:
以上就是关于LM3447 输出电流不可调问题的一些学习体会,与大家分享一下。