Other Parts Discussed in Thread: LM3414, LM3464, TPS92314, TPS92314A19230VEVM
楼主 ben lu 想设计一款LED照明电源,主要是路灯方面的,大家都知道,对于路灯电源来说,相对于其他的LED电源,其要求更高,设计难度更大,但是楼主没有好的方案,在这里发帖求助:有比较好的LED路灯电源方案吗?帖子链接如下:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/5862.aspx
TI 的FAE:deyisupport 提供了许多参考的链接给楼主,如下图所示:主要方案是pmp4288,pmp3582,pmp3543,以及详细的设计资料供我们参考
TI 的FAE: Jimmy Liu也提供给了另外的方案供我们参考,主要是基于UCC2570的PMP4317,当然还有一系列的DCDC方案。比如LM3414,lm3464,以及LM340XHV等等,大家如果对这些方案有兴趣的话,可以去看看相关的资料。
这里主要是和大家分享一下TI FAE:Johnsin Tao 推荐的另外一种带有PFC功能的LED照明应用的芯片,也就是TPS92314,如下图所示:
下面我们就一起去了解一下TPS92314这款芯片是如何实现LED路灯电源的设计的。如下图所示是,TPS92314的典型的封装结构图:
从上图我们可以看到, TPS92314的典型封装是SOIC-8,这宽封装体积很小,设计业很紧凑。之所以选择TPS92314,是因为其且具有 PFC 的高性能、可以设计紧凑型离线反激式 LED 驱动器。而且其VCC输入电压范围比较广,最高可以支持40V,设计起来也自如多了,如下图所示的基本参数:
了解了 TPS92314的基本参数,以及应用条件,我们来看看 TPS92314的典型应用电路图,如下图所示:
从上图TPS92314的典型应用,我给大家介绍一下TPS92314:它是一款隔离型的驱动控制器,主要是用于高功率的LED路灯电源设计。关于TPS92314的控制方式,其实是我们很熟悉的QR准谐振模式,也就是谷导通的方式。这种控制策略,可以实现很小的开关损耗,较低的EMI噪声,从而提高效率。TPS92314同时是固定导通时间的QR模式。大家可以看到,其外围器件非常的少。
TPS92314同时也提供了非隔离的方案供我们使用,如下图所示,变化基本不大,但是可以降低成本:
最后补充一点,TPS92314还提供了DEMO板,我们可以购买用于参考学习:用于使用 TPS92314 的 A19,具有 PFC 的 8W 隔离反激式 LED 驱动器:
以上就是关于TPS92314设计LED电源一点体会,与大家分享一下。