帖子题目:请教下有关TPS92640的问题,有人用过这个芯片吗?
具体问题:社区会员Wade W在2014年10月3日,在LED照明版块针对有关TPS92640芯片的相关问题,向社区专家进行提问,我最近在用这个芯片设计可调输出电流的电路时,遇到了一些问题,在这里贴出来,向大家请教下。
1、 这是参数规格上写的,没写驱动管输出的电压电流是多大,那在设计输出mos管的时候,应该怎么设计了?
2、 下面这个Vhys是代表什么参数了,具体根据哪些东西确定了。
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/72219.aspx
积极参与的TI FAE:Jason Liu (AVL)
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../TPS92640),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) BQ2954是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,
Q: 下面这个Vhys是代表什么参数了,具体根据哪些东西确定了。(图)
A:
亲,不同电压下输出电流不同,加之栅驱动通常用栅电阻衡量和调整开关速度。因此,用IC内寄生电阻来描述驱动能力,对客户来讲更容易。由于驱动电流虽然大;时间却非常短,一般;热并不是问题。
亲,在额定状态下,用(源电压-栅电压)/栅总电阻;获得任何状态下的驱动电流。
Q: 这个UDIM引脚上的Vhys电压是什么意思了?根据哪些参数确定的了?(图)
A:
Iout (Max) =5A
Vhys指的是UVLO关断电压和开启电压的差值。
与其他产品比较