楼主yulin wang 想使用BQ76930设计一款锂电池控制线路,但是对其初始化功能以及如何使用不太明白,故发帖求助: 我现在接入8节锂电池 通过I2C初始化QP769306 我需要设置哪些寄存器呢?我的理解是:1.设置CELLBAL和 CELLBAL1 2.设置SYS_CTRL1和 SYS_CTRL2 3.设置PROTECT1和PROTECT2 4.设置OV_TRIP和UV_TRIP 5. 设置CC_CFG = 0x19. 还有 假如我想设置OV_TRIP为3.7V 那么我该对应的向OV_TRIP中写入什么值?那个换算关系是怎么样的?我看过手册了,没怎么看明白 另外,假如我读到VC1_HI和VC1_LO中断数据为0x8aa,那么对应的我该如何换算成所需要的电压值呢,换算关系是怎么样的? 最后 我如何知道电池包的SOC呢?谢谢了!
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/67317.aspx

对于楼主的这个问题,TI FAE: Richard Tang 给出了解答:通常来讲,初始化的时候需要对0X01~0X0B地址的寄存器进行配置,这些决定了这个芯片的行为。关于OV_trip的设置,你需要参考规格书23页的内容,先计算出完整的14bits的值,然后去掉高两位和低四位,把中间的8位填进去就好了。关于电压的换算关系,你需要参考规格书19页的内容,根据芯片内部的Gain和offset来计算。至于SOC,因为BQ76930本身并不支持电量计,所以需要你自己在MCU里面进行计算,当然,如果配合TI的BQ78350就可以直接读取了。
下面我们再来看看楼主的另外一个问题:我想确认下 那个Gain和offset 的值 是芯片自己已经设定好了的么?还是需要我人为的设置呢?
对于这个问题,TI的技术人员同样给出了解答:是芯片出厂的时候已经校正了的,你只需要读出来。因为BQ78350本身就是一个很大的MCU,所以一般来讲是不需要另外再加MCU的,就如笔记本电池方案的应用一样。由于BQ78350目前还没有正式的Release,请和你们公司对应的TI的FAE联系。
我们再来了解一下楼主的另外一个疑问:还有个疑问 BQ78350和BQ76930它们之间有什么区别? 我想要监测8节电池的单体电压、 温度、SOC、充放电 有没有哪款芯片都集成了这些功能?
对于这个问题,TI 技术人员的解答如下:BQ76930是一个模拟前端,可以采集每节电池的电压,还有温度,电流,同时还有驱动的控制和硬件保护,BQ78350是配套的MCU,通过I2C读取76930里面的信息,可以实现软件级别的各种保护,同时实现智能的均衡和保护恢复等功能,还有采用TI CEDV算法的电量计算功能。外部可以通过SMBUS从78350读出任何需要的信息,比如电池电压,温度,电流,满充容量,剩余容量,SOC,保护状态等。而且对于设计人员来讲,不需要编写软件,只需要把相应的参数配置进78350即可,就如TI的笔记本电池方案一样。
以上就是关于BQ76930 初始化问题相关问题的解答,我们可以好好学习一下。
那么 BQ76930究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用BQ76930来设计电池监控线路呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下 BQ76930这款芯片的详细功能,如下图所示,是 BQ76930的封装结构图:

关于BQ76930的封装,其实就是很简单的TSSOP 30PIN的结构,整体的功能还是很强大的,下面我们来看看BQ76930的的输入输出参数,如下图所示:

如上图所示,我们可以看到BQ76930 的支持各种锂电池的结构。其典型的通讯方式为IIC。内部各种功能还是相当的强大的。了解了BQ76930 的这些参数,这个对我们的设计就简单多了。
下面我们再看看BQ76930 的典型的应用电路图,如下所示:
在这里给大家简单的介绍一下BQ76930:bq76930 系列稳健耐用模拟前端 (AFE) 器件作为针对下一代高功率系统(诸如轻型电动车辆、电动工具和不间断电源)的完整电池组监控和保护解决方案的一部分。 bq76930 在设计时充分考虑低功率要求;可启用/禁用集成电路 (IC) 中的子块来控制整个芯片流耗,以及可将电池组置于超低功率状态的 SHIP 模式。bq76930 处理多达 10 节串联电池或典型值为 36V 的电池组。
那么我们在使用BQ76930 的时候,除了楼主说的初始化问题,还需要注意哪些方面呢。首先就是热阻问题了,这个关系到BQ76930 的损耗以及热方面的问题,如下图所示:
对于BQ76930的保护,我们可以参考下面的计算公式:
温度的监控计算公式如下:
还有内置的硬件保护电路:
关于CHG以及GSG的设计电路我们也可以直接参考,如下图所示: