帖子题目:BQ34Z100 EVM原理图分析
具体问题:社区会员chengjin shi在2014年1月8日,在电池管理板块针对TI的充电管理芯片BQ2954提出了相关的疑问,请问最近在看sluu904文件,对原理图中部分元件的功能不太理解,请教TI的工程师。
1.EVM 选择MultiCell 模式,假设外挂7S battery pack,J5连接器的5-6端子短接,7-8端子短接,Vbat+=28V,请问Q3,D7的作用?假如Q3导通,则REGIN引脚的电压等于Vbat+,远远大于IC datasheet规定的2.7~4.5V范围,是否会对IC造成损害?IC的供电是如何工作的?
2.是否可以提供IC的内部框图供参考呢?
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/51930.aspx
积极参与的TI FAE:Luke Deng
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ BQ34Z100),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) BQ34Z100是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,
Q: EVM 选择MultiCell 模式,假设外挂7S battery pack,J5连接器的5-6端子短接,7-8端子短接,Vbat+=28V,请问Q3,D7的作用?假如Q3导通,则REGIN引脚的电压等于Vbat+,远远大于IC datasheet规定的2.7~4.5V范围,是否会对IC造成损害?IC的供电是如何工作的?
A:
D7是5.6V稳压管,当较高的电池电压接入时,D7会把Q3 G脚电压嵌位在5.6V左右,故Q3 S脚即到REGIN的电压约4V。
BQ34Z100的主页
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的封装
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的部分的关键参数
BQ34Z100的时序图