UC2843反激式升压开关电源在低温负几度时启动会出现占空比开到90%造成电源不能正常启动。请问各位高手有什么办法解决,谢谢!我做过已下处理都没有解决。以下测试都是以下10V供电测试的。
1、改小2843供电电阻(R1、R2都改成10R)问题一样。正常工作电流增大30%。
2、改小MOS管门极电阻,R14改过0R、3.3R、10R、20R、都没有解决问题。
3、10度以上温度工作正常(用IRFP150N时)。
4、把开关管换成IRFP4321后问题更严重了,20度以下的温度都工作不正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,你的问题很有意思,从你的波形看,你的意思是芯片启动后会触发保护,过一段时间再正常启动吗?我没太搞懂你的意思。
你为什么采取前三点措施,是否有思路?
这两款MOSFET有什么区别,我还没有去查。
谢谢。
刚开始只是怀疑是不是MOS管的驱动能力不够造成的。
如果问题不严重的那个的话打嗝几次电源就可以正常工作了,就像上面的波形一样只打嗝一次就能正常 工作了。如果严重的话就一直打嗝。
打嗝的原因是供电开关电源过流保护造成的。如果是电池供电的话就会损坏MOS管了。
如果温度高些的话就好了。30度以上启动完成没问题。
你好,建议:
第一看一下VCC电压波形先,第二不建议减小启动电阻,可以增大(增大应该会有好转)第三增加反馈绕组匝数,你先试试看,谢谢。
第一,看下你VCC的波形,启动时,和启动后,电压在不在VCC工作范围内。
第二,看下VCC那个电解,对温度敏感,特别是低温敏感的器件就是电容,如果条件允许,将那只电容引出低温箱以外,再测试,试下。
第三,看你你供电绕组的匝比对不,测出来实际的电压是多少,如果低了,启动的时候先外挂一个VCC能正常工作的电压DC上去,看是否能正常启动?
你好!
1、12V的电压肯定会拉低,但给2843的电压没问题因为C18电容容量比较大。
2、增大的话启动时间很长,但也解决不了问题。
3、反馈电压已调的22V试过都不行。
您好,您的斜坡补偿电路为啥基级接地了呢?
你需要的输出功率是多少?
你好,你的最大占空比设计多大,第二增大启动电阻是为了增大启动电压,降低你的最大占空比,第三,如果按你的描述,开关关断的过程中VCC电压一直是高于关断电压的是吧,谢谢。
你好,1脚不是上拉5V的吗?怎么会有6V呢,小伙伴,谢谢。
你好,很久以前做的实验了,我也记不清了,猜测也是有可能了,空脚是指未与光耦连接吗,内部运放饱和,有可能了,你换一片看看是不是同样的现象,我的感觉你可以把限流电阻设置大一些,仅用一个100R试试,谢谢。