Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
你好!BQ25895是可以同时检测芯片本身温度,也可以通过TS脚检测电池的温度是否有异常?对吧,目前有个问题,我们TS脚NTC检测功能没有使用,我按照规格书上采用两个10K的分压后连接到TS脚的,VBUS输入采用12V,这样的话有个问题REGN电压是6.1V左右,TS脚是3.0V左右,有时候TS脚会偏低可能会低于2.9V,这样是不是容易引起芯片误判,以为TS脚温度不正常,比较接近Hot voltage risging threshold范围,有时候0X0C显示是02,容易导致显示NTC FAULT(WARM),当TS脚检测到ADC假如为WARM或者HOT时是不是会关闭BATFET?这样的话在有电源适配器和电池连接的情况下,断开VBUS(电源适配器),设备直接断电关机了,假如不需要TS脚的NTC检测功能时,是否可以通过修改寄存器来关闭该TS脚的功能?